This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:N2HET DOUT 位触发通过写入 GCR 来启用 N2HET

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181170/tms570ls1227-n2het-dout-bits-flip-on-enabling-n2het-by-writing-gcr

器件型号:TMS570LS1227

DOUT 值翻转的奇怪问题。 也使用示波器进行确认。 CONFIG 将 CMS 设置为1、忽略软件断点和 ENABLE 位。

初始化时的 DOUT 寄存器

0001 1000 0000 0000 0000 0100 0001 0000 b

写入 N2HET->GCR 后的 DOUT 寄存器

0101 0000 0001 0101 0101 0100 0001 0000 b

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我认为您的问题通过 QJ 的邮件得到了支持吗?

    如果您的问题得到解决、您可以在此处粘贴解决方案并关闭案例吗?

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     问题是我们的定制 NHET 程序覆盖了该位、所以这是我们一侧的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚才做了。 感谢您的 Ping 操作。