This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PM:TM4C1233H6PM 处理器是否具有专用 PWM?

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1233H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182489/tm4c1233h6pm-does-tm4c1233h6pm-processor-have-dedicated-pwm

器件型号:TM4C1233H6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

我们在之前的电路板中使用了 TM4C123GH6PM 处理器。 由于库存问题、我们考虑切换到 TM4C1233H6PM 处理器、但我们意识到 TM4C1233H6PM 处理器中没有 PWM 外设。 但是、当我们详细检查它时、我们看到 GPT 模块具有 PWM 特性。

这里我们的问题是、TM4C1233H6PM 是否具有 PWM 功能? 如果是、它与 TM4C123GH6PM 中的 PWM 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的理解是正确的。  TM4C1233H6PM 没有专用 PWM 模块、但具有可配置为 PWM 功能的 GPT (通用计时器)。 您可以使用 GPT 生成简单的 PWM、但如果您希望生成 精密的 PWM 输出、例如死区、 则 TM4C123GH6PM 中的集成 PWM 模块将更轻松地促进应用。