This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:具有 PRP 的 PRU-ICSS 以太网

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180298/am2434-pru-icss-ethernet-with-prp

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243

我们的客户希望在 AM243x 上使用带有 PRP 的 PRU-ICSS 以太网。

星型拓扑将用于两个独立网络中的每个网络、以连接多个 PRP 节点、其中包含多个 AM243x 板和一台主机。

我知道、如果一个网络发生故障、通信将在另一个网络上继续正常进行、因为数据包始终发送到两个网络。

在一个网络出现故障后,是否有延迟,直到恢复才能在另一个网络上继续通信?

如果是、延迟多长时间?

我们的客户希望使用多个 LP-AM243进行上述拓扑测试。

他们能否使用 MCU+ SDK 中的 HSR_PRP 演示进行测试?

software-dl.ti.com/.../EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_HSR_PRP_DEMOS.html

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。

    正常的 L2交换机是否可用于每个网络以连接 PRP 节点?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisuke、

    让我返回答案。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke San、

    [报价 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180298/am2434-pru-icss-ethernet-with-prp ]一个网络出现故障后,是否会延迟恢复以继续在另一个网络上进行通信?[/报价]

    由于备用/其他网络已存在、因此不会有任何延迟、因此通信将在第二个网络上继续进行。  

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180298/am2434-pru-icss-ethernet-with-prp "]他们能否使用 MCU+ SDK 中的 HSR_PRP 演示进行测试?[/quot]

    是的、他们可以使用此示例进行测试。 此演示有两个电路板测试、显示了即使端口上的连接中断、通信也会在其他端口上继续进行。

    如果您需要其他任何帮助、请告诉我。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh A-San、您好!

    感谢你的答复。

    LP-AM243的最新版本似乎是 E3版本、其器件型号为"XAM2434ASFGGAALX"的器件较旧(SR1.0)。

    AM243x 的生产版本将为 SR2.0。

    对于我们的客户而言、使用 LP-AM243与 SR1.0进行评估是否存在任何问题?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能在这里评论吗?

    BR
    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daisuke-San、

    使用 SR1.0 LP-AM243x 进行评估时不应出现任何问题。 但是、AM243x SR2.0应用于任何生产级设计。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary Fleenor-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke