This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:如何在 SysConfig 中添加新闪存

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181981/sysconfig-how-to-add-new-flash-in-sysconfig

器件型号:SysConfig

尊敬的所有人

SDK - MMW_mcuplus_SDK_xwrL64xx_05_01_00_00

SysConfig - SysConfig 1.11

在 位于 C:\ti\mmw_mcuplus_sdk_xwrL64xx_05_01_00_00\examples\drivers\QSPI\QSPI_FLASH_transfer 的示例源中、

仅 支持 MX25V1635F。

在我的新项目中 、将使用 W25Q16JV Winbond。

如何添加 W25Q16JV?

我将文件 FLASH_NOR_QSPI_DEVICE_W25Q16JV.c 变为描述 W25Q16JV 指令和属性的文件。

让我知道这种方式、或者让我拥有代码片段。

最佳和尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我认为最好不要通过 SysConfig 配置闪存模块。 提醒一下、SysConfig 只是一个工具、可让您通过 GUI 更快、更轻松地进行一些更改、因此、如果选项尚不存在、您可以始终选择不使用 SysConfig 进行此操作。 将该选项添加到 SysConfig 的工作量可能要比不使用 SysConfig 来完成此操作要大得多。 我建议您只查看根据该字段生成的代码、并将其替换为您的特定闪存模块所需的代码。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    我找到了在 SysConfig 中添加新器件的方法。