This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:LPDDR FSP1/2时钟设置

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168979/am2434-lpddr-fsp1-2-clock-settings

器件型号:AM2434

大家好、

我的客户有以下问题。

我对 DDR 子系统工具中的 LPDDR4时钟设置有疑问。

FSP0似乎可以使用任何时钟来指定。
只能从以下三个选项中选择 FSP1和 FSP2。
800[MHz]。
666.7 MHz
533[MHz]。

是否可以为 FSP1和 FSP2指定任何时钟? 具体而言、我希望指定150MHz 的频率运行。

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 JEDEC LPDDR4规范、FSP1、FSP2可低于533MHz。

    TI 的工具和配置不支持较低的速率。 此外、不支持 FSP1、仅使用 FSP2。

    此致、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    感谢您的支持。 我收到了来自 y 位客户的后续问题。

    请告诉我具体的指定方法吗?
    如果我只将生成的头文件中的 FSP1和 FSP2定义值更改为150MHz 的1/2、它会起作用吗? (当在工具上更改此设置时、头文件中的一些参数会如下图所示发生更改)

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    我看不到所示的图像。 您可以共享清晰的图像吗?  

    谢谢、

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anita、

    我在一周前通过电子邮件向您发送了.syscfg 文件。 您有没有为我提供的更新吗?

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、附件是一个用于200MHz 运行的配置、适用于我的 EVM。  我还无法获得150MHz 的工作频率、但不确定原因、可能与 IO 设置有关。  您是否使用150MHz 进行了仿真?  我认为驱动强度和终端设置可能需要与寄存器配置工具中的默认设置不同

    此致、

    James

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/AM64x_2D00_LP4_5F00_50_5F00_200.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    遗憾的是、它们尚未使用150MHz 进行仿真。 您是否知道需要将其配置为何种驱动器强度才能使150MHz 正常工作?

    此主题也涉及同一客户。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers---internal/f/arm-based-microcontrollers---internal-forum/1181602/am2434-drv_str-bits-in-padconfig-registers?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A499871#

     它们也存在驾驶员强度问题。 不确定这可能是如何相关的、只是一些附加信息。

    此致、

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、只有仿真才能为我们提供最佳 IO 设置。  他们是否能够使200MHz 配置正常工作?  为什么专门需要以150MHz 的频率运行 DDR 接口?  是否有技术原因?  大多数客户希望接口运行速度尽可能快、从而在不使用时增加空闲时间。

    此致、

    James