This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:软件 UART 示例

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181987/mspm0l1306-software-uart-example

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我在 MSPM0L1306上使用双通道 UART、但我需要更多通道。

因此、我正在尝试使用 GPIO 实现 UART。

TI 支持 MSP430的许多示例、但我需要 MSPM0的示例。

是否有适用于 MSPM0的任何 SW UART 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只能在 M0L 的两个通道上实现 UART。 您可以在 SDK 中找到示例、 如果您尚未使用此链接、则需要使用此链接请求访问这些示例。

    最棒的
    Amruta