This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:I2C 时钟波形随机出现

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly

器件型号:TM4C1292NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我将提供来自 uC 的 I2C 信号、SCL 和 SDA 被上拉。

但是、当我检查示波器时、我有时会看到 SCL 信号、有时无法看到它。

所有信号短路、连接正常。

请说明这种开关的原因。

此致、

Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly "]我将从 uC 和 SCL 以及 SDA 中发出 I2C 信号。[/quot]

     - SCL 和 SDA 总线上是否都有外部上拉电阻器? 这两条总线的 PCB 上必须有上拉电阻。

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly "]但当我检查范围时,我有时会看到 SCL 信号,有时无法看到它。

     -您运行的是任何 I2C 代码吗? 如果您没有运行任何代码、并且无法看到 SCL 上拉至电源轨、则这意味着您存在上拉问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    正如我在上一篇文章中所写的、SCL 和 SDA 通过外部电阻上拉并运行 I2C 代码、但仍然存在上述问题。  

    此致、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

     您能否在逻辑分析仪或示波器电容器上显示 SCL 和 SDA? 请详细说明您有时看不到 SCL 意味着什么。 SCL 是始终为低电平还是始终为高电平? 波形的图片将有助于澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是 SCL 线路的一般范围捕获、在没有通信的情况下、该值始终为高电平。

    当我在 I2C 线路上发送一些简单数据时、该 SCL 线路有时会检测到以下时钟信号、但 每次都无法检测到该信号。

    另一个问题是、我需要400kHz 的 I2C 时钟、但如上所示、时钟速率为1.77MHz、上拉电阻为4.7K。 我尝试了1k 至10k 范围内的不同电阻、但时钟速率仅在 MHz 范围内。 我的代码是将 I2C 时钟保持在快速模式、即400kbps

    我将调用以下函数来设置 I2C 时钟
     
    I2CMasterInitExpClk (I2C0_BASE、SysCtlClockGet ()、true)
     
    'I2CMasterInitExpClk'是 TivaN/driverlib/i2c.c 中定义的函数(下面的屏幕截图)
    调用此函数以进入超快模式(此处未执行此操作)后、软件需要手动写入 I2CMTPR。
    以下是 I2C 初始化的代码片段:
    请指导我如何获得正确的 I2C 时钟频率以及信号为什么不一致。
    我将使用评估板进行检查、我的电路位于零 PCB 上。 因此、使用跳线从评估板到零 PCB 进行 I2C 连接。
    这可能是信号不一致的原因吗?
    谢谢、
    Kiranjit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您不能使用 SysCtlClockGet () API。 这是用于 TM4C123 MCU 的 API、而不是用于 TM4C129。  对于 TM4C129 MCU、必须使用 SysCtlClockFreqSet()的返回值来指示当前系统时钟频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的建议、我将尝试使用该功能。

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4443562 #4443562"]
    我将使用评估板进行检查、我的电路位于零 PCB 上。 因此、使用跳线从评估板到零 PCB 进行 I2C 连接。
    这可能是信号不一致的原因吗?
    [/报价]

    但信号不一致的原因可能是什么?

    此致、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     零 PCB 意味着什么? 请详细说明。 您错误配置系统时钟、这可能会导致各种问题。 您说过 I2C 时钟为1.7Mhz、这是完全错误的。 由于它以如此高的速度运行、因此您可以在使用外部上拉电阻的情况下看到缓慢的上升时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    零 PCB 表示通用电路板、而不是制造的 PCB。

    此外、我的另一个代码(SPI)也不会发生这种情况、此时钟已启动并正在运行。 我也尝试在评估板上进行检查、但信号不会随时出现。(也在代码中进行了上述更改、即使用 了 SysCtlClockFreqSet 函数)。

    我觉得这里的代码和硬件不是问题。 我认为问题在于我尝试检查信号的方式、即 通过 LM Flash Programmer 重新设置微控制器、即按下"Hardware Reset"按钮、但有时会挂起。 我在复位时发送信号、因此每次复位时都可以看到时钟信号。

    是否有其他方法对其进行复位并检查信号?

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚您的问题。  

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4446030 #4446030"]此外,我的其他代码(SPI)也没有发生这种情况,[/引用]

    您的问题是 I2C。 因此、在我看来、SPI 在这里无关紧要。  

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4446030 #4446030"]我也尝试在评估板上进行检查、但信号并不是随时出现的。(代码中是否进行了上述更改、即使用 了 SysCtlClockFreqSet 函数)。

    请显示您的整个 I2C 代码。 您的意思是、信号不会每次都出现。 哪个信号? SCL 或 SDA、还是两者都是? 如前所述、必须使用  SysCtlClockFreqSet 来配置 TM4C129的系统时钟、并将此函数调用的返回值用于其他 API。  不得将 SysCtlClockGet () API 用于 TM4C129 MCU。

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4446030 #4446030">我觉得代码和硬件在这里不是问题。 [/报价]

    在您将代码更改为使用 SysCtlClockFreqSet 的返回值后、您在 SCL 和 SDA 总线上看到了什么? 请显示捕获。

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4446030 #4446030"]我认为问题在于我尝试检查信号的方式,即 通过 LM 闪存编程器重新设置微控制器,例如按下“硬件复位”按钮,但它有时会挂起。 我在复位时发送信号、因此每次复位时都可以看到时钟信号。

    我想我在这里迷路了。 LM 闪存编程器用于将代码加载到闪存中。 加载代码后、如果您按下硬件复位、则只会复位器件、器件应从头开始运行。 这意味着在复位时发送信号。 您在复位时发送什么信号? 谁向谁发送什么信号? 我想您是说、复位后、MCU 将 SCL 时钟发送到总线、对吧?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是我的参考 I2C 代码:

    #include
    #include
    #include
    #include "inc/hw_i2c.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "driverlib/i2c.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"

    //初始化 I2C 模块0
    // TI 示例代码的轻微修改版本
    空 InitI2C0 (空)

    //启用 I2C 模块0
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C0);

    //复位模块
    SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_I2C0);

    //启用包含 I2C 0的 GPIO 外设
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);


    //为端口 B2和 B3上的 I2C0功能配置引脚复用。
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);

    //为这些引脚选择 I2C 功能。
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);

    //启用和初始化 I2C0主机模块。 使用的系统时钟
    // I2C0模块。 最后一个参数设置 I2C 数据传输速率。
    //如果为 false,则数据速率设置为100kbps,如果为 true,则数据速率将设置为
    //设置为400kbps。
    I2CMasterInitExpClk (I2C0_BASE、SysCtlClockGet ()、false);

    //清除 I2C FIFO
    HWREG (I2C0_BASE + I2C_O_FIFOCTL)= 80008000;

    //向指定的从设备发送 I2C 命令
    void I2CSend (uint8_t slave_addr、uint8_t num_for_args、...)

    uint8_t i;
    //告诉主模块何时将在总线上放置什么地址
    //与从设备通信。
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //存储变量数量的参数列表
    va_list vargs;

    //将 va_list 指定为"open"和最后一个固定参数
    //so vargs 知道从何处开始查找
    va_start (vargs、num_of _args);

    //将要发送的数据放入 FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));

    //如果只有一个参数,我们只需要使用
    //单发送 I2C 函数
    if (num_of _args == 1)

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //"close"变量参数列表
    va_end (vargs);

    //否则,我们开始在上传输多个字节
    //I2C 总线
    其他

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //send num_of _args-2数据片段、使用
    ///burse_send_contt 命令的 I2C 模块
    for (i = 1;i <(num_of _args - 1);i++)

    //将下一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));
    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将最后一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));
    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //"Close"变量 args 列表
    va_end (vargs);

    //通过 I2C 向指定的从设备发送一组数据
    空 I2CSendString (uint32_t slave_addr、char array [])

    //告诉主模块何时将在总线上放置什么地址
    //与从设备通信。
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //将要发送的数据放入 FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[0]);

    //如果只有一个参数,我们只需要使用
    //单发送 I2C 函数
    if (array[1]='\0')

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //否则,我们开始在上传输多个字节
    //I2C 总线
    其他

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将索引初始化为数组
    uint8_t i = 1;

    //send num_of _args-2数据片段、使用
    ///burse_send_contt 命令的 I2C 模块
    while (array[i + 1]!='\0')

    //将下一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[i++]);

    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将最后一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[i]);

    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //读取从器件上的指定寄存器
    uint32_t I2CReceive (uint32_t SLAVE_addr、uint8_t reg)

    //指定我们要向写入(寄存器地址)
    //从器件
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //指定要读取的寄存器
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、reg);

    //将控制字节和寄存器地址字节发送到从器件
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成事务
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //指定我们将从从从器件读取
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、TRUE);

    //发送控制字节并从我们的寄存器中读取
    //specified
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_Receive);

    //等待 MCU 完成事务
    while (!I2CMasterBusy (I2C0_BASE));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //返回从指定寄存器提取的数据
    返回 I2CMasterDataGet (I2C0_BASE);

    #define LCD_SLAVE_ADDR 0x28
    #define LCD_CMD 0xFE //用于向 LCD 发送命令

    //清除 LCD
    空 ClearScreen()

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、2、LCD_CMD、0x58);

    //设置 LCD 的亮度
    void SetBrightness (uint8_t brightness)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、3、LCD_CMD、0x99、亮度);

    //设置 LCD 的对比度
    void SetContrast (uint8_t 对比度)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、3、LCD_CMD、0x50、对比度);

    //将单个字符写入 LCD
    空 WriteChar (uint8_t 字符)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、1、字符);

    //将字符串写入 LCD
    空 WriteString (字符串[255])

    I2CSendString (LCD_SLAVE_ADDR、string);

    //绘制起始点(x1、y1)和端点(x2、y2)的行
    空 DrawLine (uint8_t x1、uint8_t Y1、uint8_t x2、uint8_t Y2)

    I2CSEL (LCD_SLAVE_ADDR、6、LCD_CMD、0x6C、x1、 Y1、x2、Y2);

    //设置光标的坐标(以精确像素为单位)
    void SetCursorCoord (uint8_t x、uint8_t y)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、4、LCD_CMD、0x79、x、 y);

    //设置文本光标的位置
    void SetCursorPos (uint8_t col、uint8_t row)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、4、LCD_CMD、0x47、col、 行);

    void main (void)

    //将时钟设置为直接从外部晶振/振荡器运行。
    SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_XTAL_16MHz);

    //初始化 I2C 模块0
    InitI2C0();

    //初始化显示
    SetBrightness (0);

    while (1){};

    它只是在 I2C 初始化后的复位时发送一个3字节的 I2C 命令。

    我只是检查示波器上的数据线 SCL。

    每次复位时、它应该显示时钟信号 SCL、但它不显示相同的时钟信号、即使我在评估板上拉了时钟线也是如此。

    范围捕获已在上一帖子中共享。

    请说明信号不发送的原因。

    谢谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经多次告诉过你、你不能使用 SysCtlClockSet 和 SysCtlClockGet。 您必须先解决此问题。 您需要使用如下示例所示的内容。 如果不修复基本缺陷、我们就无法调试您的代码。 您为什么不看 C :\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-sushub\humid_sht21_simples\humide_sht21_simple.c 或 TivaWare 库中其他 TM4C129示例、了解如何为 TM4C129 MCU 配置系统时钟。  

    ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_OSC)、25000000); //为25MHz 配置系统时钟的示例。 您可以根据自己的速度要求进行配置。  

    I2CMasterInitExpClk (I2C0_BASE、ui32SysClock、false);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉我的错。 我已修复此问题并再次检查、但向您发送了错误的代码。  

    即使在执行上述时钟修复后、我也会遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能展示您的原理图吗? 或许可以拍摄您的设置图片。 我假设您使用 LaunchPad 作为主 I2C、对吧? I2C 主设备是 具有 TM4C1292NCPDT 的定制板。 您的 LCD 安装在所谓的零 PCB 上。 是这样吗? 图表将有助于了解设置。

     -如果您使用自定义电路板上的 I2C 主设备、您是否可以更改为使用 LaunchPad? LaunchPad 是否会产生相同的问题?

     -如果您使用自定义板作为主板,是否可以在另一个自定义板上重复同样的问题? 换言之、问题是否出现在所有定制板上?

     -您能否显示显示完整 I2C 事务的基本捕获? 逻辑分析仪在这里非常有用。 显示 START -> Slave Address -> ACK 和其余数据传输、最后显示 STOP 位。  

     ——您是否成功完成了一笔交易? 从器件是否向主器件回复 ACK?

     我看到您将 I2C 设置为100k 波特率,但您说您需要400k 波特率。

     您能不能注释 掉 HWREG (I2C0_BASE + I2C_O_FIFOCTL)= 80008000。 您可以在稍后阶段将其放回。 让我们暂时保持简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前只是直接检查 launchpad (评估板)上的 I2C 时钟信号 PortB PIN2、它已被电阻器上拉至3.3V (用于分步调试)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    以下是我的更新代码(注释为120MHz 系统时钟和 HWREG (I2C0_BASE + I2C_O_FIFOCTL)= 80008000)

    #include
    #include
    #include
    #include "inc/hw_i2c.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "driverlib/i2c.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"

    uint32_t g_ui32SysClock;
    uint32_t ui32SysClock;

    //初始化 I2C 模块0
    // TI 示例代码的轻微修改版本
    空 InitI2C0 (空)

    //启用 I2C 模块0
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_I2C0);

    //复位模块
    SysCtlPeripheralReset (SYSCTL_Periph_I2C0);

    //启用包含 I2C 0的 GPIO 外设
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);

    //为端口 B2和 B3上的 I2C0功能配置引脚复用。
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB2_I2C0SCL);
    GPIOPinConfigure (GPIO_PB3_I2C0SDA);

    //为这些引脚选择 I2C 功能。
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_2);
    GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_3);

    //启用和初始化 I2C0主机模块。 使用的系统时钟
    // I2C0模块。 最后一个参数设置 I2C 数据传输速率。
    //如果为 false,则数据速率设置为100kbps,如果为 true,则数据速率将设置为
    //设置为400kbps。

    ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

    I2CMasterInitExpClk (I2C0_BASE、ui32SysClock、true);

    //清除 I2C FIFO
    // HWREG (I2C0_BASE + I2C_O_FIFOCTL)= 80008000;

    //I2C 发送功能

    //向指定的从设备发送 I2C 命令
    void I2CSend (uint8_t slave_addr、uint8_t num_for_args、...)

    uint8_t i;
    //告诉主模块何时将在总线上放置什么地址
    //与从设备通信。
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //存储变量数量的参数列表
    va_list vargs;

    //将 va_list 指定为"open"和最后一个固定参数
    //so vargs 知道从何处开始查找
    va_start (vargs、num_of _args);

    //将要发送的数据放入 FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));

    //如果只有一个参数,我们只需要使用
    //单发送 I2C 函数
    if (num_of _args == 1)

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //"close"变量参数列表
    va_end (vargs);

    //否则,我们开始在上传输多个字节
    //I2C 总线
    其他

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //send num_of _args-2数据片段、使用
    ///burse_send_contt 命令的 I2C 模块
    for (i = 1;i <(num_of _args - 1);i++)

    //将下一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));
    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将最后一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、va_arg (vargs、uint32_t));
    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //"Close"变量 args 列表
    va_end (vargs);

    //通过 I2C 向指定的从设备发送一组数据
    空 I2CSendString (uint32_t slave_addr、char array [])

    //告诉主模块何时将在总线上放置什么地址
    //与从设备通信。
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //将要发送的数据放入 FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[0]);

    //如果只有一个参数,我们只需要使用
    //单发送 I2C 函数
    if (array[1]='\0')

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_SEND);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //否则,我们开始在上传输多个字节
    //I2C 总线
    其他

    //从 MCU 发起数据发送
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将索引初始化为数组
    uint8_t i = 1;

    //send num_of _args-2数据片段、使用
    ///burse_send_contt 命令的 I2C 模块
    while (array[i + 1]!='\0')

    //将下一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[i++]);

    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //将最后一段数据放入 I2C FIFO 中
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、array[i]);

    //发送刚刚放置到 FIFO 中的下一个数据
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);

    //等待 MCU 完成传输。
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //I2C 接收功能
    //读取从器件上的指定寄存器
    uint32_t I2CReceive (uint32_t SLAVE_addr、uint8_t reg)

    //指定我们要向写入(寄存器地址)
    //从器件
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、false);

    //指定要读取的寄存器
    I2CMasterDataPut (I2C0_BASE、reg);

    //将控制字节和寄存器地址字节发送到从器件
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);

    //等待 MCU 完成事务
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //指定我们将从从从器件读取
    I2CMasterSlaveAddrSet (I2C0_BASE、SLAVE_addr、TRUE);

    //发送控制字节并从我们的寄存器中读取
    //specified
    I2CMasterControl (I2C0_BASE、I2C_MASTER_CMD_SINGLE_Receive);

    //等待 MCU 完成事务
    while (!(I2CMasterBusy (I2C0_BASE)));
    while (I2CMasterBusy (I2C0_BASE));

    //返回从指定寄存器提取的数据
    返回 I2CMasterDataGet (I2C0_BASE);

    //////// LCD ////////////
    #define LCD_SLAVE_ADDR 0x28
    #define LCD_CMD 0xFE //用于向 LCD 发送命令

    //清除 LCD
    空 ClearScreen()

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、2、LCD_CMD、0x58);

    //设置 LCD 的亮度
    void SetBrightness (uint8_t brightness)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、3、LCD_CMD、0x99、亮度);

    //设置 LCD 的对比度
    void SetContrast (uint8_t 对比度)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、3、LCD_CMD、0x50、对比度);

    //将单个字符写入 LCD
    空 WriteChar (uint8_t 字符)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、1、字符);

    //将字符串写入 LCD
    空 WriteString (字符串[255])

    I2CSendString (LCD_SLAVE_ADDR、string);

    //绘制起始点(x1、y1)和端点(x2、y2)的行
    空 DrawLine (uint8_t x1、uint8_t Y1、uint8_t x2、uint8_t Y2)

    I2CSEL (LCD_SLAVE_ADDR、6、LCD_CMD、0x6C、x1、 Y1、x2、Y2);

    //设置光标的坐标(以精确像素为单位)
    void SetCursorCoord (uint8_t x、uint8_t y)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、4、LCD_CMD、0x79、x、 y);

    //设置文本光标的位置
    void SetCursorPos (uint8_t col、uint8_t row)

    I2CSend (LCD_SLAVE_ADDR、4、LCD_CMD、0x47、col、 行);

    //////////////// LCD///////////////////////////////////
    //SCL_PERIOD = 2×(1 + TPR)×(SCL_LP + SCL_HP)×CLK_PRD
    //其中:
    /* SCL_PRD 是 SCL 线周期(I2C 时钟)。
    TPR 是定时器周期寄存器的值(范围从1到127)。
    SCL_LP 是 SCL 低电平周期(固定为6)。
    SCL_HP 是 SCL 高电平周期(固定为4)。
    CLK_PRD 是以 ns 为单位的系统时钟周期

    --> TPR =
    *

    void main (void)

    //将时钟设置为直接从外部晶振/振荡器运行。

    G_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);


    //初始化 I2C 模块0
    InitI2C0();

    SetBrightness (0);

    while (1){};

    我正在检查 PB2引脚(SCL)、它在 TI Launchpad 上被1k 电阻上拉至3.3V、但我看不到任何时钟信号。

    以下是 SCL 信号的示波器捕获:  

    此致、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在 SCL 和 SDA 总线上使用 LaunchPad 和外部3.3k 上拉电阻器。 我没有连接任何从器件。 我能够在 SCL 和 SDA 上看到波形。 请参阅以下逻辑分析仪。 NAK 是预期的、因为我没有从器件。 否则、时钟和数据都是令人难以置信的。 您可以看到、主器件在总线上输出等于0x28的从器件地址、这就是代码中的地址。 捕获的时钟速度接近400k。 我运行的代码与您上传的代码相同。 我没有修改任何内容。 您需要检查连接。 也许、展示一下设置的图片。 确保 LaunchPad 板和从器件之间具有公共接地。 我建议您使用逻辑分析仪来捕获波形。 更容易对协议进行故障排除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些信号是何时以及如何发出的? 是否按下 LaunchPad 的"硬件复位"按钮?

    我目前也没有使用任何从器件、只需将 LaunchPad 本身的 SCL 和 SDA 上拉至3.3V。  

    我有 MSO、但没有逻辑分析仪。

    谢谢、

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过按下 LauchPad 上的 RST 按钮进行硬件复位、并且在 MCU 从复位状态释放后仍然看到相同的波形。 您可能需要检查如何在示波器上设置触发器。 您应该为 SCL 上的下降沿设置触发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    下图是我的设置、目前我只检查 PB2处的时钟 SCL (上拉)。  

    我在硬件复位时获得了正确的时钟、但它有时会出现、但有时并不总是出现

    是否可能与 PC 的 USB 连接松动、这可能导致此问题、我也尝试更换 USB 电缆。

    我能否从外部电源提供3.3V 电压并检查时钟(而不是通过 USB 通过 PC 供电)? 如果是、那么我应该将外部3.3V 电源连接到哪里、应该是什么电源电流? 此外、我还需要哪些跳线设置来实现相同的功能?

    您还可以共享设置的图片。

    谢谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用试验电路板进行了简单设置。 请参见下面的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179088/tm4c1292ncpdt-i2c-clock-waveform-comes-randomly/4451883 #4451883">我是否可以从外部电源提供3.3V 电压并检查时钟(而不是通过 USB 通过 PC 供电)? 如果是、那么我应该将外部3.3V 电源连接到哪里、应该是什么电源电流? 此外、我还需要哪些跳线设置来实现相同功能?

    有关详细信息、请参阅 LaunchPad 用户指南。