This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:引导加载程序

Guru**** 2850700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182045/tm4c129xnczad-boot-loader

器件型号:TM4C129XNCZAD

尊敬的先生:

我尝试在 UART1上为控制器 TM4C129XCNZAD 使用引导加载程序

我想使用 UART1来更新代码。

步骤:

我已经转储了演示板@0x0000随 Jlink 提供的 bconfig.h 代码

 应用程序地址为0x4000

2.我已通过 Jlink @0x4000转储了另一个代码  

3.我已经通过 UART1和 LM Flash Programmer 以 bconfig.h @4000地址中配置的波特率转储了另一个代码

工作。

我的问题是、当通过 UART 转储代码时、如果电源中断或掉电、则通过 UART 进行编程将停止工作。

如何处理它

此致、

Rajesh Varma

此致、

Rajesh Varma