This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:Code Composer Studio 中的建议/错误

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182107/tms570ls1227-advice-errors-in-code-composer-studio

器件型号:TMS570LS1227

尽管 CCS 正在构建 并链接项目、但我们在"Problems"窗口中收到此错误/建议反馈。

有人能指导我如何摆脱这些问题吗?

CCS 版本:11.1.0.00011  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernat、

    附加的图像不清楚、我无法看到您遇到的错误类型。

    是否可以附加清晰的图像?

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、
    这里有一个示例、它们都是语义错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比如它在标头中找不到对象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernat、

    您是否在"包含选项"中包含了相应的头文件路径

    如果未包含、请在上面的"包含的选项"中包含相应的头文件路径

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、包含这些内容。

    正如前面所说的、它构建良好、与未 检测激活#ifdef 部分的定义的环境更相关、尽管在编译时它确实正确地看到了这些定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernat、

    现在已了解问题。 这很可能是因为 CCS 的旧版本。

    是否可以将 CCS 升级到最新版本(12.1.0)

    CCStudio IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要问,谢谢