This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 通信:信号问题

Guru**** 2562490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180409/tms570ls3137-can-communication-signal-issues

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我在尝试与另一个系统设计的定制板进行通信时遇到问题。 然而、CAN 信号的质量不好:CANH 和 CANL 之间的不对称性以及错误的电压电平。 我附上一些关于它的捕获。

图1:CAN 电路原理图(所选 IC 不是 SN65HVD233MDREP。 我不得不用 XR31233替换它、因为它缺货)。

图2:总线悬空时的测量值(120欧姆的端接)。

图3: 由于我在两个收发器之间连接了两个输出(60欧姆端接)、信号幅值降低。

反射的信号可能是这种行为的原因?

如果 数据速率为1Mbps、它们之间的布线宽度和间隙实际上是相关的变量?

谢谢、此致、

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    很抱歉、我正在处理您的问题、并很快返回给您更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    我刚刚验证了数据表、我觉得电压限制仅在范围内

    您对软件有信心吗? 是否仅工作代码?

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。