This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用命令行选项

Guru**** 2579115 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181089/uniflash-using-command-line-option

器件型号:UNIFLASH

您好 E2E 专家

你好。

我们可以使用 Uniflash Windows 应用程序成功运行我们想要执行的操作、即 Board reset ((freeRun)、请参阅下面的。

我们正在寻找一个选项来在命令行中实现它。

我知道以下文档: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

但是、d 文档和 dslite 激活均未提供使用复位选项板(无运行)复位电路板的正确选项

dslite.bat -c user_files/configs/cc1352r1f3.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -R

响应为:

--可用的复位操作--
CPU 复位
1.系统复位
2.电路板复位(自动连接/断开)

我们需要板(无运行)选项,因为这是重置板并使板在断电模式下响应按按钮的唯一选项。

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 我看到同样的行为。 我需要跟进 UniFlash 工程。 我会在收到任何更新时向您发送这些更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    我稍微看了一下、它似乎只有在连接到器件之前才提供"电路板复位(自由运行)"选项。 由于默认命令行行为是自动连接到器件、因此不会列出该复位选项。

    您可以通过编辑 中提供的 flash.dsls 脚本(在文本编辑器中打开)来修改默认行为 \desktopdb\content\TIC扩音器 Agent\win\ccs_base\DebugServer\scripts\并删除以下行:

     {"command":"targetState.connect"}

    删除此行后、我在使用-R 参数时能够看到以下复位:

    --可用的复位操作--
           系统复位
           1.电路板复位
           2.电路板复位(自由运行)
           3.电路板复位(自动连接/断开)
           4.复位仿真器

    然后、您应该能够使用"-r 2"来发出"Board Reset (free run)"。

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ricky、

    你好。

    此选项确实允许我使用自由运行选项。 但是、编程和写入闪存 不起作用。  
    目前、我们可以根据我们要执行的操作将正确的 flash.dsls 复制到其位置。 这是您的建议还是我们有更好 的解决方案?
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181089/uniflash-using-command-line-option/4450565 #4450565">此选项确实允许我使用运行免费选项。 但是、编程和写入闪存 不起作用。  [/报价]

    目标是在刷写目标后执行"电路板复位-自由运行"吗?