This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:通过 Tiva C 系列 Launchpad 进行编程的问题。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM, TM4C1230C3PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179598/tm4c1230c3pm-programming-issue-through-tiva-c-series-launchpad

器件型号:TM4C1230C3PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1230H6PM

你(们)好  

我们正在使用上述器件、在将十六进制文件烧录到该器件时会遇到问题。 它显示"Target not connected (目标未连接)"。 我们将通过 Tiva C 系列 Launchpad 对其进行编程。 它适用于 TM4C1230H6PM。 此外、我们还对相同 TM4C1230C3PM 的1000个编号进行了编程、但在新的批次中、我们面临着问题。 请优先支持。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="539713" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179598/tm4c1230c3pm-programming-issue-through-tiva-c-series-launchpad 我们正在通过 Tiva C 系列 Launchpad 对其进行编程。 它适用于 TM4C1230H6PM。 此外、我们还对相同 TM4C1230C3PM 的1000个编号进行了编程、但在新的批次中、我们面临着问题。[/报价]

    -您是否有另一个可用作调试探针的 LaunchPad 来对新器件进行编程? 您能重复同样的问题吗?

    -您是否有可用于对器件进行编程的调试探针(如 XDS200、XDS110或 XDS100)? 这是为了在 LaunchPad 出现问题时找出问题所在。  

    -我建议您检查 LaunchPad 与定制板之间的连接。 它们是否在 JTAG 信号上正确连接? 它们是否位于相同的共同点?

     -您说您有1000个 MCU 已成功编程? 您能否再次对其中的几个 MCU 进行重新编程? 您会成功还是失败? 如果现在出现故障、则表明您的 LaunchPad 存在一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的反馈。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、您只需写回此帖子、该主题将再次自动重新打开。