This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:查找固件文件 MSP432fw.out

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, UNIFLASH, LM36010EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181953/msp-exp432e401y-looking-for-firmware-file-msp432fw-out

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHLM36010EVM

从何处获取文件 MSP432fw.out? 我在我的安装文件夹中随处可见、找不到它。 在线或 TI 网站上的谷歌搜索也不会返回任何良好结果。  我一直在尝试通过 在线浏览器和 Windows 软件版本上的可扩展 PMIC GUI 将固件更新到 MSP-EXP432E401Y。 它将尝试更新到版本1.0.3.6、但随后进入"将器件置于 BSL 模式"、因此我尝试在 MSP-EXP432E401Y: 固件下载错误[TI 论坛]后通过 使用 Uniflash 手动执行该操作。 但是、我无法找到解决方案引用的文件 MSP432fw.out。

请向我发送文件 MSP432fw.out 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不知道 msp432fw.out 有什么作用。 也许是要加载到 MSP432E LaunchPad 上以控制 LM36010EVM 的固件。 为什么需要此文件? 文件可能来自您参考的帖子中的 LM36010EVM 安装。

     有关软件安装的详细信息、请参阅 LM36010EVM 用户指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/snvu574

    我还建议您打开一个新主题、将  LM36010EVM 指定 为器件型号、以便该器件的专家能够更好地帮助您解决与 LM36010EVM 相关的任何软件或硬件问题。