This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCZAD:MCU 选择

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181869/tm4c129dnczad-mcu-selection

器件型号:TM4C129DNCZAD

各位专家:

我正在支持一位想要连接8个 I2C 传感器的客户。 他正在寻找可支持8倍 I2C 端口的可用 MCU。

他说 、他不需要对 I2C 方法或主从方法进行 Bitbash 操作。 他需要一个8x I2C 端口。

我最初建议使用 Tiva 系列 MCU。 但该 MCU 不支持"3DES–56/112/168位秘钥大小"。

我希望你能提供帮助。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅以下具有10个 I2C 模块和 AES/DES 的器件型号。

    根据数据表、DES 模块支持168位有效密钥长度。 如果这不符合客户的要求、即我们没有适合他们的 Tiva MCU。