This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:无法识别 XDS200调试探针。

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177982/tmdsemu200-u-xds200-debug-probe-cannot-recognized

器件型号:TMDSEMU200-U

您好!


请在以下方面帮助我们。

PN:TMDSEMU200-U

当我使用它启动此探测器时、它可以正常工作、但存在许多通信错误。

因此我更新了固件一次、但更新固件后连接中断。

即使在重置或重新连接 PC 后、也无法识别它。
目前、连接到任何 PC 时无法识别该器件。

请告诉我如何恢复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要尝试连接的目标器件是什么?

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Santosh-San

    感谢你的答复。

    Tareget 器件为 "TMS320F28379SZWTS"。

    ※我们使用的是我们公司制造的原型板。

    ※我没有遇到 XDS110问题。
    顺便说一下、JTAG 连接器使用14引脚类型。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoi-San、

    是否可以尝试再次手动更新固件?

    步骤:

    • 请转至  C:/ti/ccs1200/ccs/ccs_base/common/uscif/xds2xx
    • 打开 Readme.txt 文件并按照说明手动更新固件。

    希望它能恢复仿真器。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 santsh-san、

    感谢你的答复。

    但是、我无法访问您的"C:"驱动器。

    我可以从 TI 网站下载吗?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoi-San、

    您已经在笔记本电脑上本地安装了 CCS、对吧? 这是 CCS 安装的一部分。 我不熟悉是否有单独的下载链接。

    有关更多详细信息、请查看此链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds200.html#re-flash-the-firmware-of-onboard-xds200-units-

    尝试此链接以下载仿真软件包。

    software-dl.ti.com/.../emu_xds_software_package_download.html

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh-San

    很抱歉耽误你的回答。
    我尝试手动更新固件、
    Windows 设备管理器无法识别调试探针。
    因此、即使按如下方式输入命令、也会返回错误"Debug probe is not connected (调试探针未连接)"。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    里王子城

    您在 Windows 或其他平台上运行吗? 什么是操作系统?

    这是虚拟机吗?

    请查看此主题中的同一问题。 它应该能为您提供帮助。

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/473163/xds200-firmware-update-fail

    此致、Santosh