This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TMS5701114CZWTQQ1、编程技术规格请求

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181047/tms570ls1114-tms5701114czwtqq1-request-for-the-programming-specification

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家:

我想询问  TMS5701114CZWTQQ1的编程规格。 我们更喜欢通过 JTAG 接口进行编程。

提前感谢您。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    Hercules 器件包含一个 ICEPICK 模块、此模块允许 JTAG 访问扫描链。  JTAG 端口有5个标准 IEEE 1149.1接口引脚(nTRST、TCK、TMS、TDI 和 TDO)加上一个返回测试时钟引脚(RTCK)。 TI 基于 JTAG 的仿真 器-可使用 XDS110、XDS100V2、XDS200、XDS560V2仿真器。

    该器件可通过 CCS 或 Uniflash 进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们是否有完整的文档/文件?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    JTAG 遵循 IEEE1149.1规范。 使用 CCS 和 Uniflash 也使用的 F021闪存库对闪存进行编程。 F021闪存库广泛用于器件引导加载程序(UART、CAN、以太网、SPI、USB、 等)。

    https://www.ti.com/tool/F021FLASHAPI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    你好。

    我们如何使用 JTAG 将引导加载程序下载到 RAM 中? 是否存在用于对闪存进行编程的最小 IC 连接?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    您可以使用任何支持 Hercules 器件的 IDE、例如 TI CCS、Uniflash、IAR Workbench 等

    是的、应该连接基本 JTAG 信号: nTRST、TCK、TMS、TDI 和 TDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    你好。

    客户知道如何将信号连接到 JTAG 接口。 它们支持通过此接口对许多芯片进行编程。

    对于该器件、我们需要清楚地知道如何连接器件(电源、时钟等)以能够对闪存进行编程、以及如何将引导加载程序下载到 RAM。 所有事情都必须由我们的(Elnec)硬件和软件来完成、您在前面回答中提到的工具不是选项。 因此、我要求提供文档、其中介绍了如何将引导加载程序下载到 RAM。

    请提供建议。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《用于基于 Hercules 的微控制器的 JTAG 编程器概述 》应用手册是否有所帮助?

    摘要为:

    [引用]本应用报告介绍了第三方开发人员为 Hercules 系列微控制器创建基于 JTAG 的闪存编程器所需的步骤。