This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PM:启动时钟源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180680/tm4c1231d5pm-start-up-clock-source

器件型号:TM4C1231D5PM

大家好、

 我们在 TM4C1231D5PM 上遇到一些启动问题。

我们有一个良好的3.3V 电源轨、LED 去耦上的1.2V 输出良好、显示内部 LDO 正在工作、复位为高电平(外部上拉)、 WAKE _n 为低电平(接地)。 但使用 PIOSC 的内置引导程序似乎不起作用。

问题是 TM4C1231D5PM 是否允许主晶体在上电时自动启动、而不管您是否选择它作为时钟源?

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

     默认情况下、器件会使用内部 PIOSC (16MHz)上电、直到应用程序配置为使用主晶体。  

     问题是否仅出现在一个或多个设备上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此问题会影响所有板、但似乎我们对系统最初的引导方式没有正确的了解。