This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用命令行的静态背包使用

Guru**** 1145420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181325/tm4c123gh6pm-static-sack-usage-using-command-line

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我知道自 Code Composer 6.2版以来、静态堆栈使用情况一直可用、但我想知道我是否可以使用命令行?

在进行更多 googleing 后、我发现有一个用于"armlink"的命令、可以运行该命令以获取用于每个 obj 文件 的堆栈 ARM 编译器用户指南版本6.6

但我在 TI 编译器"ti-cgt-arm_20.2.5.LTS "中找不到此命令、那么 TI 编译器中的相应命令是什么?

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码生成工具 XML 处理实用程序中的 call_graph 实用程序 是一个命令行实用程序、可报告堆栈使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chester、我下载了实用程序、生成了堆栈使用情况、但我必须保证所有操作。 但是、它是我生成堆栈使用情况的唯一方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 提供的唯一在命令行上工作的解决 方案是来自代码生成工具 XML 处理实用程序的 call_graph 实用程序。

    [引用 userid="173560" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1181325/tm4c123gh6pm-static-sack-usage-using-command-line/4448858 #4448858"]但我必须为所有 perl[/quot]

    如果使用目录\bin 中的独立可执行文件,则需要 perl。

    谢谢、此致、

    乔治