请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 您好!
我知道自 Code Composer 6.2版以来、静态堆栈使用情况一直可用、但我想知道我是否可以使用命令行?
在进行更多 googleing 后、我发现有一个用于"armlink"的命令、可以运行该命令以获取用于每个 obj 文件 的堆栈 ARM 编译器用户指南版本6.6
但我在 TI 编译器"ti-cgt-arm_20.2.5.LTS "中找不到此命令、那么 TI 编译器中的相应命令是什么?
谢谢、
穆罕默德