This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:您好,我在验证 USB XDS100v2与 TMDS570LS31HDK EVK 板的连接时发现错误,请找到相同的附件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180236/tmds570ls31hdk-hi-i-found-error-on-verifying-the-usb-xds100v2-connection-with-tmds570ls31hdk-evk-board-please-find-the-attachment-for-same

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好、先生、

     电源和微型 USB 电缆与 TMDS570LS31HDK EVK 电路板的连接方式为:

错误是:  

          在这里,我使用 USB 电缆上传和调试代码,请帮我解决,我需要在板上配置的任何开关或跳线。

谢谢、

SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    3.3V 和1.2V LED 是否亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  3.3V 关闭、1.2V 打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接适配器的5V 3A 电源时、  

    指示灯:DS5、DS3和 DS2亮起

    DS4关断

    要获得参考,请检查此项:

    DS5:12V

    DS3:5V

    DS4:3.3V

    DS2:1.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,请你回答。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        我们将购买10、000多个 MCU。请回复、因为我必须配置几个外设并对其进行测试。

    谢谢、

    SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

        请对这个问题做必要的操作。

    谢谢、

    SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要为 MCU 加电、需要3.3V 和1.2V 电压。  

    您能否检查 TP20和 TP15的3.3V 和1.2V 电压电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们已将适配器5V 3A 适配器连接到 TMDS570LS31HDK 评估板、并找到:

    TP20相对于 TP5接地:1.08V

    TP15相对于 TP5接地:0.9V

    谢谢、

    SID C        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    内核电源和 IO 电源都太低。 您的核心电源为0.9V、有效范围为1.14V~1.32V。 有效 VCC 范围为3V 至3.6V。

    稳压器(5V 至3.3V)无法按预期工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

           在该板 上为 MCU 加电、刷写代码和进行调试的其他方法 TMDS570LS31HDK。

    谢谢、

    SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、  

         提出和解决问题的最佳解决方案是什么?

    谢谢、

    SID C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以要求实验室技术人员更换 U39 (5V - 3.3V 稳压器)。 器件型号为 TPS73733QDRBRQ1

    TPS73733QDRBRQ1德州仪器(TI)|集成电路(IC)| Digikey

    或者您可以提供单独的3.3V t HDK 板