This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 CCS Uniflash 和 XDS110调试探针

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179979/tm4c123gh6pm-using-ccs-uniflash-and-xds110-debug-probe

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

是否有人成功使用 XDS110调试探针和对 TM4123GH6PM (Tiva)芯片的闪存进行编程?

一些背景信息。  我一直在使用 LM 闪存编程器和 Devkit (Stellaris 开发板) 对我的定制板进行编程。

使用 LM Flash、我可以下载所有256K 的 Tiva 芯片并使用 LM Flash Programmer 设置来刷写其他芯片。

当我想要简化设置并仅使用 XDS 110调试探针时、我面临着挑战。  我可以使用 Uniflash 成功擦除芯片、但似乎无法写入映像。  它为我提供了以下错误:

[17:57:54]开始会话操作。
[17:57:54] Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成

[17:57:55]操作启动会话返回。
[17:57:55]将目标配置从:C:\Users\rshan\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\TI\0\/temptargetconfiguration.ccxml 加载
[17:57:55]设置已清除。
[17:58:36]在目标内核上启动多个程序的操作...
[17:58:37]正在加载程序:D:\ti\Tiva\Tiva_PK_M1_DEC24\Tiva_flash_loads\boot_plus50K_plus150K_ver1201.bin
[17:58:37]错误>> Cortex_M4_0:GEL:加载文件时遇到问题:D:\ti\Tiva\Tiva_PK_M1_DEC24\Tiva_flash_loads\boot_plus50K_plus150K_ver1201.bin 无法确定文件的目标类型

[17:58:37]加载文件时遇到问题:D:\ti\Tiva\Tiva_PK_M1_DEC24\Tiva_flash_loads\boot_plus50K_plus150K_ver1201.bin
无法确定文件的目标类型
[17:58:37]程序操作完成。

非常感谢您的任何建议。  我可能需要将.bin 文件转换为其他格式?

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     我只有一个带有板载 ICDI 的 LaunchPad。 我没有使用 XDS110进行测试的硬件。 也就是说、加载.bin 文件不会出现问题。  因此、加载 bin 文件不会出现问题。  我使用 Uniflash 5.3.1。 您能否从 TivaWare 库中尝试一个简单的.bin 文件、例如 blinky.bin。 您是否会看到相同的问题? 如果 blinky.bin 正常工作、则它可能与您的特定程序映像有关。 您还能提供 Uniflash 版本吗? 我需要将您的问题转发给我们的 CCS 支持团队。 我不知道您使用的是 GUI 还是命令行。 您是否还可以尝试命令行界面。 您是否仍会遇到相同的问题? 请参阅 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    让我下载该版本的 Uniflash 并返回给您。  我感谢你的帮助。  (测试将在2天前进行。)

    谢谢、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我可以下载最新的、它运行得很好。

    非常感谢!

    Bob