This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:使用 BQ76942 REG1加电

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180626/mspm0l1105-powering-up-with-bq76942-reg1

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:BQ76942

大家好、

BQ76942具有内部 LDO REG1、其容量似乎为45mA

对于 大多数用例、此 REG1是否可用于为 MSPM0L1105加电?

我不确定 MSPM0L1105的功耗。 但它似乎是功耗极低的器件。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    是的、在大多数情况下、45mA 应该大于 MSPM0L 的足够电流能力。

    如果您使用 MSPM0L 驱动具有高电流要求的多个负载、我只会提醒您可以接近此电流限制。  

    此致、
    Brandon Fisher