This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 ADC 进行高速数据记录

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180495/ek-tm4c123gxl-high-speed-data-logging-using-adc

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123G

我 正在使用 EK-tm4c123gxl Tiva c 系列 Launchpad。 我以100kSamples/秒的速率收集来自 ADC 的数据。 我需要记录这些数据并分析传感器读数。

我认为 UART 速度不够快、无法进行传输并记录数据。 我看到了 DK-TM4C123GXL 的示例项目(数据记录器)、但该代码与 EK-tm4c123gxl 不兼容。我考虑的另一种方法是使用 TI 提供的 USB_bulk_transfer。 如何使用此记录数据?

最后、我要记录数据、另存为 txt 文件并在 MATLAB 上进行处理。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="471800" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180495/ek-tm4c123gxl-high-speed-data-logging-using-adc "]我已经看到了 DK-TM4C123GXL 的示例项目(数据记录器),但该代码与 EK-tm4c123gxl 不兼容。

     您是指 DK-TM4C1294XL 还是 DK-TM4C123G? 没有 DK-TM4C123GXL、而只有 EK-TM4C123GXL。 如果您的意思是 DK-TM4C123G、则它不再销售。

     根据数据表、UART 可支持高达10Mbps 的波特率。  您只需尝试更高的速度即可。 还有其他通信接口、例如 SSI 或 USB、也可以支持更高的吞吐量。