This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:连接 DDRAM MT46V16M16TG-5B

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178346/rm57l843-interfacing-with-ddram-mt46v16m16tg-5b

器件型号:RM57L843

这是否可以将 RM57L843BZWTT 与 DDRAM MT46V16M16TG-5B 连接在一起?

因为 在 RM57L843BZWTT 的数据表中,提到它只支持 SDRAM。是否有任何其它器件可用于连接 DDRAM? 或者、我 是否可以在同一器件本身中连接 DDRAM?

此致、

Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何基于 Arm cortex-R5的器件?

    此致、

    Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandhya、

    是的、你是对的。 Hercules 器 件(包括 RM57)只能支持标准单数据速率 SDRAM (SDR SDRAM)、并且不支持 MT46V16M16TG-5B 等双数据速率 SDRAM (DDR SDRAM)。

    如果您的应用已经足够用于外部单倍数据速率 SDRAM、那么您可以使用 RM57L843 (您可以使用 EMIF 接口连接外部 SDR SDRAM)、或者如果您的应用 确实需要高数据速率 SDRAM、我建议您在此处使用两种替代方案

    您可以使用 AM263x 控制器、它就像 Hercules 器件的继承者、这些控制器具有2MB 的内部 SRAM。 我希望这将足以满足您的应用需求。 在该控制器中、我们同样无法连接外部 DDR。

    2.如果上述 RAM 也不够、我建议您选择 AM243x。 此器件还具有2MB 的 SRAM、例如 AM263x、此外、它还支持连接外部 DDR 器件。

    AM263x Sitara 微控制器数据表(修订版 C)(TI.com)

    AM243x Sitara 微控制器数据表(修订版 E)(TI.com)

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    除此 DDR4存储器接口外、AM243X Sitara 微控制器中的哪些线路可用作数据和地址线路?

    此致、

    Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhya、

    您能否用 AM243x 控制器提出新话题、需要一个单独的专业团队来解决这个问题。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。