This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:TM4C 的 USB Vbus 硬件配置

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179603/tm4c129xnczad-usb-vbus-hardware-configuration-for-tm4c

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好,

这是 VBUS 的正确配置吗? (在红色框中)

谢谢你。

RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅 TM4C129x 系统设计指南。   https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    4.3.1仅 USB 设备
    对于仅在器件配置中使用的 TM4C129x 器件、除之外、还使用了唯一信号
    USB0DM 和 USB0DP 是位于端口 PB1上的 USB0VBUS。 PB1可耐受5V 电压。 仅 USB 设备中
    模式、USB0VBUS 用于检测何时向 USB 施加电压或从 USB 移除电压
    连接器、用于触发软件以相应地管理内部 USB PHY。
    对于仅 USB 器件配置、应在上的 VBUS 之间串联一个100Ω Ω 电阻器
    USB 连接器和微控制器上的 PB1 (或备用 GPIO)、以限制由任何引脚引起的损坏
    ESD 事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于 VBUS 检测、它可以通过 TM4C 寄存器进行设置、从而调整检测时间? (正时或反时)、还是完全由 TM4C 硬件处理?


    我们发现、如果我们在 VBUS 接地端添加另一个电容器(图中的红色块)、在移除 USB 电缆并重新连接后、USB 将无法连接、并且在 Windows 设备管理器中看不到 TI TM4C USB 器件、  我们怀疑此电容器(C0136)是原因。

    RAY YANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为不需要使用电容器。 唯一的建议是 PB1引脚上的100欧姆电阻器。 您能否取下盖子、它是否会按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    好的、感谢您的回复!

    RAY YANG