您好,
这是 VBUS 的正确配置吗? (在红色框中)
谢谢你。 
RAY YANG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
这是 VBUS 的正确配置吗? (在红色框中)
谢谢你。 
RAY YANG
您好!
有关详细信息、请参阅 TM4C129x 系统设计指南。 https://www.ti.com/lit/pdf/spma056
4.3.1仅 USB 设备
对于仅在器件配置中使用的 TM4C129x 器件、除之外、还使用了唯一信号
USB0DM 和 USB0DP 是位于端口 PB1上的 USB0VBUS。 PB1可耐受5V 电压。 仅 USB 设备中
模式、USB0VBUS 用于检测何时向 USB 施加电压或从 USB 移除电压
连接器、用于触发软件以相应地管理内部 USB PHY。
对于仅 USB 器件配置、应在上的 VBUS 之间串联一个100Ω Ω 电阻器
USB 连接器和微控制器上的 PB1 (或备用 GPIO)、以限制由任何引脚引起的损坏
ESD 事件。
您好、Charles、
对于 VBUS 检测、它可以通过 TM4C 寄存器进行设置、从而调整检测时间? (正时或反时)、还是完全由 TM4C 硬件处理?
我们发现、如果我们在 VBUS 接地端添加另一个电容器(图中的红色块)、在移除 USB 电缆并重新连接后、USB 将无法连接、并且在 Windows 设备管理器中看不到 TI TM4C USB 器件、 我们怀疑此电容器(C0136)是原因。
RAY YANG