This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:向 SYSCFG 添加了新的 ADC 选项

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178968/am2434-added-new-adc-option-to-syscfg

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队、

我在 SYSCFG 中添加了一个用于振动感应的多 ADC 通道前端电路板的新 ADC IC 实例 :https://www.ti.com/tool/TIDA-010249

以下是对 SDK 所做的软件修改(在 Sitara 软件应用的帮助下):

总之、修改了两个文件(sdk/source/PRU.IO/.meta/adc/template/adc.syscfg.js 和 sdk/source/PRU.IO/.meta/adc/templates/adc_config.inc.xdt)、并添加了一个文件(sdk/source/PRU.IO/.meta/adc/iepe4ch)。 一切都按预期工作。 但是 、当我共享此项目时、客户/同事必须对这些文件进行与我相同的修改。 我想更改此项、以便尝试使用该项目的人员 只需导入项目并运行它。

实现这一目标的最简单方法是什么? 我能否将这三个文件复制到本地工程文件夹中并修改工程属性以指向修改后的文件而不是 SDK?

期待您的回应。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将深入了解这一点、并将与您再次联系。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我尝试进行了这些修改。 添加新的 ADC 实例时、我在 SysConfig 中看不到完全相同的内容、但我认为这对回答您的问题无关紧要。

    您是否可以将修改后的文件作为 zip 文件"补丁"与最终用户共享、以便应用于 SDK 安装之上? 用户将在导入项目之前应用此 zip 补丁。

    [引用 userid="489471" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178968/am2434-added-new-adc-option-to-syscfg 文件]我能否将这三个文件复制到本地工程文件夹中并修改工程属性以指向修改后的文件而不是 SDK?

    我在本地项目文件夹中看不到对这些文件的任何引用。

    我将与 SDK 团队联系、以获取有关如何最好地处理此问题的指导。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178968/am2434-added-new-adc-option-to-syscfg/4440785 #4440785"]

    我尝试进行了这些修改。 添加新的 ADC 实例时、我在 SysConfig 中看不到完全相同的内容、但我认为这对回答您的问题无关紧要。

    [/报价]

    我将 通过 WebEx 分享我修改过的 SDK、以便您可以比较差异。  

    [引用 userid="16636" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178968/am2434-added-new-adc-option-to-syscfg/4440785 #4440785"]我在本地项目文件夹中看不到对这些文件的任何引用。

    同样。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    谢谢、我将介绍一下。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我将我创建的文件与您共享的文件进行了比较、我看到了一些差异。 我怀疑这就是为什么我们看不到相同的 SysConfig 接口。

    我在下面共享了我的文件。

    我就这个问题咨询了 SDK 团队。 我认为处理它的最佳方法是使用 zip 补丁文件。

    此致、
    弗兰克

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/adc.syscfg.js

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/adc_5F00_config.inc.xdt

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/adc_5F00_phi_5F00_pru_5F00_evm_5F00_adapter.syscfg.js