This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:串联电阻值

Guru**** 2529700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1180132/tm4c1292ncpdt-series-resistor-value

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

对于来自外部滑块开关的信号(以下屏幕截图中突出显示的信号)、请指导我们应使用多少串联电阻值来提供额外的保护:

下面是原理图的屏幕截图  

谢谢、

Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     没有一个必须遵守的值。 但我已经看到、100至200欧姆范围内的情况是可以的。