您好!
[问题1]
"spruex3v"似乎强烈建议使用 System_printf()而不是 printf()。 为什么推荐 System_printf()?

[问题2]
这是问题1的延续。
在 MSP432E411Y 实现代码中,printf()用于检查是否正在执行某个函数,字符串将输出到 CCS 控制台。 使用 printf()时,输出如下所示。

根据问题1的内容,我尝试使用 System_printf(),但此函数不会将字符串输出到 CCS 控制台。
我是否需要执行任何特殊操作才能输出到控制台?
谢谢、
Astro