This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:Launchpad 器件兼容性? (DAC8568)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8568, MSP-EXP432E401Y, BOOST-DAC8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179510/msp-exp432e401y-launchpad-device-compatibility-dac8568

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:DAC8568BOOST-DAC8568

大家好、我有 MSP-EXP432E401Y 和 DAC8568。 我注意到、这些器件之间的引脚排列很可能不兼容。 板上的 SPI clk 引脚位于比 DAC 上的 SCK 引脚高的一个引脚中。 MOSI 引脚也比板上的引脚高一个。 这无法通过将电路板向上移动1个引脚来解决、因为5V 和接地引脚将不会正确对齐。 是否有与 Launchpad 兼容的升压 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BOOST-DAC8568在  MSP-EXP432E401Y BoosterPack 接口上通过一个引脚关闭。 您需要使用跳线连接两个电路板、因为它们不兼容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我所做的、如果他们有一个真正合适的解决方案、我会感兴趣的。