This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:有关 Tiva MCU 引导过程的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1179544/tm4c123gh6pm-question-about-boot-process-of-tiva-mcu

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我想问一下 Tiva TM4C123GH6PM 的引导过程。

我可以使用定制板上的 CCS 进行编程和调试。
但是、当独立(未连接)时、程序不会启动
JTAG 调试器(调试器为 XDS100v2))。
我检查了 bootcfg 寄存器,该值是'FFFFFFFE。

另外、另一个定制板可以独立启动程序。

可能的原因是什么?

此致、
高贵须 Matsubara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题已解决。

    我们在 nRESET 引脚周围发生了错误。

    此致、

    高贵须