主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
大家好、TI 社区我正在开发 Hercules 硬件开发套件(TMS570LC4357-EP)
我无法 使用 SPI 协议从外部硬件(数据密钥)读取数据、但我尝试了 HALCogen 软件中提供的 mibSPI 示例代码、观察到内部寄存器之间的数据传输、工作正常我能够在内部看到 Tx 和 Rx 之间的数据传输。
我使用以下 SPI 引脚配置连接 外部硬件(数据密钥):
SPI2 J-10扩展连接器-
CLK-引脚64
CS0-引脚63
SOMI-引脚59
SIMO -引脚61
我还尝试 了下面连接的 SPI 示例代码、其中数据传输内部工作正常。 但我需要一个代码、使用 上述 SPI2引脚配置从外部硬件(数据密钥)读取数据、其中 HDK 用作主器件、而外部硬件(数据密钥)用作从器件。
e2e.ti.com/.../3326.SPI_5F00_MASTER_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip
1) 1)检查上述参考、并请提供 HDK 板与外部硬件 (数据密钥)之间的数据通信代码。
2) 2)如何以及在何处更改 SPI 的时钟频率?
3)探测时钟时、 我能够在探测 SPI 时钟引脚时获得50Hz 时钟频率、但我还看到 CS0、SOMI 和 SIMO 引脚具有相同的时钟频率。