This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:我们是否支持适用于非 RTOS 的 ICSS-EMAC API?

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178852/mcu-plus-sdk-am243x-do-we-have-support-icss-emac-api-for-no-rtos

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

您好、香榭丽舍

我正在向我的客户索要、谢谢!

客户希望使用 ICSS-EMAC API (例如 ICSS-EMAC OPEN配置 PRU-ICSS、在非 RTOS 下发送数据包和接收数据包。 但我们发现 ICSS-EMAC API 仅具有 FreeRTOS、没有 No-RTOS。

我们查看下面的 S/W 构建数据表、 https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/sprcaj9

不确定  ICSS-EMAC API 的非 RTOS 支持 是否可用? 如果是、请帮助我指出它的位置。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

        目前、MCU 和 SDK 中尚未提供对 ICSS-EMAC API 的无 RTOS 支持。

    我们建议将 Enet 驱动程序用于标准以太网。 ICSS EMACdriver 产品专门用于工业协议。

    如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢 Nilabh A.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh A.

    感谢您在此处提供双确认信息!

    我们是否计划发布 ICSS-EMAC API 或  Enet LLD API 以 支持非 RTOS? 如果是、何时提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    [引用 userid="493195" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178852/mcu-plus-sdk-am243x-do-we-have-support-icss-emac-api-for-no-rtos/4439634 #4439634"] 用于 非 RTOS 支持的 Enet LLD API

    计划发布8.5 MCU 和 SDK 版本。  不支持 ICSS-EMAC 无 RTOS API。

    BR

    Nilabh A.