This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:HET1 Pin0的 SDL 模拟回送自检问题

Guru**** 2862810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175699/tms570ls0714-issues-with-the-sdl-analog-loopback-self-test-for-het1-pin0

器件型号:TMS570LS0714
我遇到了一个问题、即针对 HET1引脚0的 SDL 模拟环回自检始终失败。  
我可以在任何其他引脚上正常运行该测试、但这将始终为引脚0返回 false。  
 
下面是我正在运行的测试的一个示例。
结果= SL_SelfTest_HET (HET_ANALOG_LOOP_TEST、SL_HET1、1U、0U);
如下一节所示、它阻止引脚0的自检运行。
  /*如果作为参数传递的引脚不在环回测试的范围内,则返回错误。 *
  if (testType = HET_ANALOG_REOPEN_TEST)
  {
    if ((pinout ==(uint32) NULL)||(pinIn ==(uint32) NULL))
    {
#if (FUNC_PARAM_CHECK_LOG_ENABLED!=0)
      SL_Log_Error (FUNC_ID_ST_HET、ERR_TYPE_PARAM、2U);
#endif
      RetVal =  false
      return (RetVal);
    }。
 是否可以在 HET 引脚0上运行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    我正在处理您的问题、我将很快向您发送更新。

    --

    谢谢、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    您对问题的看法正确、它完全符合您突出显示的条件。

    我想这种情况不应该得到验证、让我与内部团队确认一下。

    感谢您指出此问题。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、

    感谢您的确认并关注此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    内部团队确认这是一个错误、非常感谢您指出这一错误。

    我们将在下一版 SDL 中纠正此错误。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。