This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178485/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

我们正在开发基于项目的 TM4C1294NCPDT、并设计了原型。  我们第一次能够刷写控制器。  但是、下一次我无法闪烁。 它显示 错误 -

"CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.6.0.00172)"

但是、当我在 CCS 中运行测试时、没有错误。  我得到以下结果

[开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\VDSSUP~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1110\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"DEC 8 2021"。
库构建时间为'11:16:32'。
库软件包版本为'9.6.0.00172'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为4位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]

能不能帮我解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      通常情况下、器件已锁定、因为您1)。 1)对 GPIO 重新使用 JTAG 引脚、2)您有意通过 BOOTCFG 寄存器禁用 JTAG、或者3)您在深度睡眠或休眠模式等低功耗模式下禁用所有时钟、而无需重新唤醒的机制。 由于目标需要时钟、在这种情况下、调试器无法再与目标同步。  请阅读此应用手册的第5.3.2节以解锁器件。  https://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

     根据 CCS 的安装位置、您可以在以下位置找到 dbgjtag 命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。  我找到了问题。 我们的组装元件反向焊接晶体振荡器、因此从第二次开始就不会闪烁。  正确焊接后、工作正常。

    此致、

    Ramesh