This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177693/tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

 我们在设计中使用的是 TMS570LS3137。 以了解如何选择引导模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570器件没有 ROM 引导加载程序。 TMS570 MCU 具有内部闪存、您可以将自己的引导加载程序编程到闪存中。

    TI 提供了引导加载程序的示例项目:UART、DCAN、SPI 和以太网。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    谢谢你。 我对 JTAG 线路还有一个疑问。 我们是否可以为 JTAG 线路使用电源基准而不是 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="544457 URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177693/tms570ls3137-tms570ls3137/4434740 #4434740"]我们是否可以为 JTAG 线路使用电源参考而不是 GND。

    什么是电源基准? 您能给我提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率基准是指作为信号基准的电源平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCB 布局中、参考平面为接地平面或电源平面。 JTAG 连接器的 GND 引脚可被连接至接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于一种情况、最初在内层路由的信号部分在信号遍历内层之后、作为参考路由在外部层和 GND 平面上的信号被称为电源平面。 这是否正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JTAG 信号可在任何信号层上进行路由。 如果 PCB 中有一个专用接地层、只需通过通孔将 GND 引脚连接到此接地层。 请勿将 GND 引脚连接到电源层(3.3V、5V、1.2V……)