This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:勘误表 SSWF021#45的概率和变通办法#39;s 适用性

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224

BU 专家、您好!  

我正在为我的客户提出此问题。 TMS570LS07xx 的勘误手册中显示 了可能存在 PLL 故障(SSWF021#45)。 我的客户想知道 在 TMS570LS0714和 TMS570LS1224中发生此勘误表的可能性。  

另一方面、他们想知道软件权变措施_errata_SSWF021_45_pll1 ()是否可以检测到 PLL2的故障。 如果系统仅使用 PLL1、则_errata_SSWF021_45_pll1 ()是唯一应实现的权变措施、对吧?  

此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability ]我的客户希望知道 TMS570LS0714和 TMS570LS1224中出现此勘误表的可能性。  [/报价]

    我没有这种数据。

    Hercules MCU 在极少数情况下会出现 PLL 设置问题。  TI 会在将器件交付给用户之前对器件进行筛选。 此软件权变措施 可能不会100%有效、但 可以显著帮助减少故障的发生

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability ]SW 权变措施_errata_SSWF021_45_pll1 ()

    _errata_SSWF021_45_pll1() 尝试锁定 PLL1。 此函数用于只有一个 PLL 的器件或不使用 PLL2的应用。

    _errata_SSWF021_45_pll2 ()用于 PLL2。

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability ]并且如果系统仅使用 PLL1,则_errata_SSWF021_45_pll1 ()是唯一应实施的解决方法,对吧?  [/报价]

    是的、您回答正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    请帮助与内部团队核实他们是否拥有此类数据、谢谢。  

    还有一个问题、PLL2是否用作 PLL1的备份? 由于客户在其应用中说不使用 PLL2、但由于 PLL2出现故障、程序/芯片停止(CSVSTAT.CLKSR6V 域)。 因此、在这种情况下、还应实施 PLL2的权变措施? 请帮助确认。  

    此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability/4434225 #4434225"]请帮助与内部团队核实他们是否拥有此类数据

    我们没有此类数据。

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177437/tms570ls0714-probability-of-erratum-sswf021-45-and-workaround-s-applicability/4434225 #4434225"] PLL2是否充当 PLL1的备份?[/quot]

    否、PLL2不是 PLL1的备份。 但您可以使用 PLL1或 PLL2作为 HCLK、VCLK 等的时钟源

    PLL2未在 TMS570LS0714上执行。

    您可以通过检查时钟源有效状态(CSVSTAT)寄存器中要置位的相应位来检查时钟源是否有效。 例如、在将 PLL#1的输出用作任何时钟域的源之前、您可以检查 CSVSTAT 中的位1是否被置位。 位6用于 PLL2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、QJ。