This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:将代码下载到单个处理器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177802/uniflash-code-download-to-a-single-processor

器件型号:UNIFLASH

您好!

我有一台连接了2个 DSP 的 PC。 是否有方法可以使用 UNIFLASH 将代码下载到两个 DSP 中的一个? (通过选择 COM 端口号或其他内容?)

谢谢、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我假设您有两个以菊花链方式连接在一起的单个 CPU 器件、而不是一个多核器件。 是这样吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177802/uniflash-code-download-to-a-single-processor/4434992 #443492"]我假设您将两个单个 CPU 器件以菊花链方式连接在一起、而不是一个多核器件。 这是正确的吗?

    还是两个单独的板连接到同一台 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这只是两个通过两个独立 USB 连接到 PC 的评估板

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="446852" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177802/uniflash-code-download-to-a-single-processor/4435261 #4435261"]这只是两个通过两个单独的 USB 连接到 PC 的评估板

    请访问 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACKSQqESf97I3SKc1veJEw__sdtoutilities__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki