This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:ECC 错误计数

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177939/tms570ls1227-ecc-error-count

器件型号:TMS570LS1227

大家好、Hercules 团队

我对如何计算误差有疑问。

每当出现单个位错误或双位错误时、我想计算发生错误的次数。

我希望单独对单个误差和双个误差进行计数。

我找不到错误检测计数寄存器。  
请告诉我 TI 是否有指南或参考资料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    可纠正的错误、即单个位错误计数将由 EE_COR_ERR_CNT 寄存器通知

    和计数不适用于不可纠正的错误、即双位错误、双位错误的第一个故障地址将锁存到 FUNC_ERR_ADD 寄存器。

    [引用 userid="445856" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177939/tms570ls1227-ecc-error-count "]请告诉我 TI 是否有指南或参考资料。

    有关 SECDED、请参阅以下应用手册

    基于 TMSx70的微控制器中的 ECC 处理(TI.com)

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。