This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:为 BSL 脚本编写二进制文件所需的链接器脚本

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177395/msp432e401y-required-linker-script-to-build-a-binary-for-bsl-scripter

器件型号:MSP432E401Y

您好!

这可能是我们未能解决的简单问题。

我们有一个使用 BSL 脚本编写器的自定义引导加载程序。 它正在工作、我们可以上传 BSL-Scripter 包中提供的闪烁示例。

但是、这些闪烁演示应用不附带源代码。 我们无法构建与 BSL-Sc每个 函数一起工作的新应用程序。 我们已将新应用程序定义为地址0x00004000、 但向量 仍保留在地址0x00000000处定义。

是否有人可以访问 BSL-Scripter Blink 应用程序的源代码? 或者、我们如何将应用程序的链接器脚本更改为与 BSL-Scripter 兼容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 SDK 中导入最接近您的终端应用 的任何示例(例如闪烁示例) 、然后更新链接器文件(.cmd)以反映闪烁应用程序将运行的闪存位置。 例如、如果引导加载程序占用第一个扇区、 则需要按如下方式更新闪烁应用程序的.cmd 文件:

    闪存(RX):origin = 0x00004000、length = 0x000FC000 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    这种变化 与调整 矢量一起实现了这一目的

    .intvecs  :> 0x00004000

    谢谢、