This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2431, TDA4VM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170647/am2431-am2431

器件型号:AM2431
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VMSysConfig

您好!  

 我想在 1) Hyperbus/Infineon、2) Otabus/MXIC、3) Xccela/Micron 中检查 AM2431的 OSPI 接口支持哪些闪存协议。  都受支持。 您是否为每个协议具有特定的寄存器设置、以指定哪个闪存连接到 SoC?

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2431.pdf?ts=1668085828964&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM2431

 ×2:"1 μ A 闪存子系统(FSS)、可配置为一个八通道 SPI (OSPI)或一个四通道 SPI (QSPI)闪存接口"

谢谢  

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    AM2431支持1s 至1s 至1s 的所有协议、不受供应商的影响。

    [引用 userid="543783" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1170647/am2431-am2431 "]您是否为每个协议设置了特定的寄存器设置来指定将哪个闪存连接到 SoC?

    让我就此向你回来。 虽然 TI 提供的用于配置 FSS 的软件堆栈具有非常多的支持来改变这种情况。

    希望这对您有所帮助。
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!  

    您是否对 AM24的 Xccela 闪存进行过任何设置... (用于 EXEMple Micron NOR MT35X...)

    我已经看到过一些有关  AM65x 的 Xccela 或 OctaRAM 格式的培训、我想知道是否有任何适用于 AM24的内容...

    https://training.ti.com/am6x-fss-overview?context=1136891-1139540-1137103

    谢谢  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    TI 的 SDK 开箱即用、附带有限数量的闪存。 如果您想添加对特定闪存器件的支持、则必须按照指南添加对 SDK 的支持:

    AM243x MCU+ SDK:添加了对定制闪存器件的支持(TI.com)

    我们的闪存支持不是基于寄存器的特定值、而是基于发布时 API 中包含的元数据。 上面链接的指南是闪存器件的通用指南、因此您应该能够按照指南添加所需的支持。

    如果您有任何与我们的驱动程序和 SDK 相关的其他问题、请随时打开另一个线程、请告诉我这是否有帮助。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的反馈

    如果此 SDK 不涵盖 Micron Xccela 闪存(MT35X.....) 示例、 您是否有另一个要推荐的选项(例如、对于 AM65或其他...) 以下哪项可用作在 AM243x 中创建新器件的参考、但更改有限?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Xccela 闪存的 SDK 开箱即用似乎没有任何内容。 但是、我在 TDA4VM 上找到了一个类似问题的主题、希望您对其有所帮助:

    (+) TDA4VM:如何在 RTOS SDK 中移植新的 OSPI 闪存器件-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    AM243x 不是一对一的转换、因为它们是不同的器件、但通用概念应该相同。 您可以使用之前链接的 SDK 指南以及此指南来创建对闪存的支持。  

    如果您遇到 SysConfig 工具或 SDK 的问题、请随时提出另一个问题。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    让我们检查并尝试这样做

    谢谢

    Alex