This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:RBL 是否会在启动 SBL/APP 之前重置外部 QSPI 闪存?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app

器件型号:AM2634-Q1

BU 专家、您好!  

我的客户发现、在擦除/编程 QSPI 闪存时、如果在平均时间 AM263x 由于某种原因处于热复位/POR 状态、则 RBL 无法再次访问 QSPI 闪存。 因此、在这种情况下、系统会停止运行、只有重新为整个电路板供电才能节省成本。  

我的问题是、RBL 是否会发出建议、在访问外部 QSPI 闪存之前将其复位? 以及如何获取 RBL 的源代码、因为我认为了解其流程并更有效地支持我的客户非常重要。  

谢谢、此致、  

将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BU、  

    有什么意见?  

    谢谢、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app ]AM263x 由于某种原因在平均时间处于热复位/POR 状态、则 RBL 无法再次访问 QSPI 闪存。 因此、在这种情况下、系统会停止运行、仅对整个电路板重新供电即可节省它

    您是否为此使用了 TI-EVM 或定制板?

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app ]RBL 将在访问外部 QSPI 闪存之前对其进行重置的推荐[/引用]

    否、RBL 不会发出任何命令来复位 QSPI 闪存。

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app "]我如何获取 RBL 的源代码,因为我认为了解其流程并更有效地支持我的客户十分重要

    所有相关信息都是 TRM 的一部分。 如果您认为缺少一些信息、并且您需要支持这些信息。 我们可以解决这个问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash、您好!  

    它是定制板。 不确定是否可以在 EVM 中重新生产。  

    如果可能、请与我分享 RBL 的源代码、回答客户的问题将非常有帮助。  

    谢谢、此致、  

    将会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app/4432907 #4432907"]向我共享 RBL 的源代码,

    RBL 源代码是一个安全代码、因此它永远不会与客户共享。

    有关  ROM 源代码的更多信息、请发送电子邮件至 a-kedia@ti.com。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您是否需要对电路板设计的任何支持,以使热复位也可以复位闪存?

    [引用 userid="493764" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1175718/am2634-q1-will-the-rbl-reset-the-external-qspi-flash-before-booting-up-sbl-app/4432907 #4432907"]这是定制电路板。

    此致、
    Aakash