This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:程序能否运行片外 SDRAM? 它是否通过 EMIF 进行通信?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173540/tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

大家好、

下面是客户提出的一些问题:

现在我们已准备好选择 TI 的 TMS570、

1.想知道程序是否可以运行片外 SDRAM? 它是否通过 EMIF 进行通信?

2.能否配置从片外 PROM 引导? 如果它不是从片外启动、我可以将引导程序放在片上、应用程序在片外吗?

要辐射的 TMS570的 TID 指标是什么?

您可以帮助检查此案例吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已开始处理您的问题、我将很快向您提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173540/tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif ]1.想 知道该程序是否可以运行片外 SDRAM? 它是否通过 EMIF 进行通信?[/quot]

    此器件不支持从 SRAM 引导。  

    器件应从闪存引导、引导加载程序可以通过 DCAN、UART、SPI、Ethrenet 等将应用上载到闪存

    如果您想在 SRAM 中执行代码、则需要将代码从闪存复制到外部 SRAM。 SRAM 必须配置为正常存储器类型。  无法从具有器件或严格排序存储器类型属性的区域执行指令。

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173540/tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif ]2.能否 配置从片外 PROM 引导? 如果它不是从片外启动、我可以将引导程序放在片上、应用程序在片外吗?[/quot]

    过去、我没有通过 EMIF 看到任何 PROM 接口、EMIF 主要用于以下存储器接口

    [引用 userid="534511" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173540/tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif ]3.TMS570的 TID 指标是什么?

    我需要与内部团队讨论这个问题、请预计会有一些延迟 、因为 这是感恩节周。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    [引用 userid="524805" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1173540/tms570ls3137-can-the-program-run-off-chip-sdram-is-it-communicating-over-emif/4419602 #4419602"]我需要与内部团队讨论此问题,请预计会有一些延迟 ,因为 这是感恩节周。

    我是否可以知道有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请参阅以下有关 TMS570LC4357辐射数据的主题

    (+) TMS570LC4357:抗辐射数据和 BSP 问题-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357-SEP Sepc。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    根据 TI 质量指南、不能为任何不符合航天应用要求的器件提供辐射测试数据。  至于辐射测试数据、我们无法与任何人共享这些数据、除非我们将器件认证为"航天 EP"。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。