This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:无法通过 xds110访问 AM2732-Q R5F L1/L2存储器运行时

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1168198/am2732-q1-cannot-access-am2732-q-r5f-l1-l2-memory-runtime-through-xds110

器件型号:AM2732-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732TMDS273GPEVM

您好!

我使用一个通过 USB 电缆连接到 PC 的 TMDS273GPEVM 进行了测试、在下面的示例中构建并在 AM2732电路板上的 CCS 调试模式下加载二进制文件、运行程序、打开存储器浏览器、输入 L2存储器地址(如0x10280000)、查找读取值始终为0xBAD0BAD0、 尝试写入值但报告错误、而输入 L3存储器地址(如0x88000000)则可以读取正确的值、也可以很好地修改它。

那么、我的问题是、程序运行时、是否可以通过仿真器访问 R5F L1/L2存储器? 根据我的测试,我想知道原因,期待你的答复,谢谢。  

MMWAVE_Mcuplus_SDK_04_02_00_03\MCU_PLUS_SDK_am273x_08_02_00_26\examples\hello_world

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里有人可以帮我检查和回复、任何不清楚的信息也可以及时告知我、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Andy、

    当您从 SDK 加载 OOB/MMW 演示并从 CCS 连接以访问 R5F L1/L2存储器时、会发生什么情况?

    在这种情况下、应该可以访问它。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiten、您好!

    最初我的想法与 u 相同、但实际上根据我在 AM2732 EVM 上的测试、如果不停止运行的程序、则无法通过内存浏览器访问内存、您可以在 CCS 中尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#general-features: "所选微控制器和 DSP 中的实时模式"。

    根据我可以确定的内容、R5F 上没有实时模式:

    这意味着 R5F 必须暂停才能通过 JTAG 访问 R5F 存储器。

    但是、C66x 上提供实时模式:

    我在这一领域的一些同事中遇到了一些更具专业知识的同事、如果需要进一步的评论的话。

    此致、
    弗兰克