This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:TM4C123G LaunchPad 的 Code Composer 实验示例技术讲座

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176558/tm4c1230h6pm-code-composer-lab-examples-for-tm4c123g-launchpad-workshop

器件型号:TM4C1230H6PM

您好!

我无法找到 TM4C123G LaunchPad 实验课程的实验示例下载。 下载的所有链接似乎都已断开。 请提供建议。

谢谢、

Rahul Mhatre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    查看这是否适合您: http://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/TM4C123GLaunchPadWorkshopSetup.exe

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph Jacobi、

    谢谢你。 我能够获得代码。 但缺少 Lab7、我对实验7特别感兴趣。 请提供建议。

    此致、

    Rahul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    很遗憾听到您遗漏了该示例、我无法访问源资源、因此无法提供。

    也就是说、该章看起来与 USB 相关、我们提供了很多 TivaWare 中的 USB 示例。 我建议利用这些最新的示例。 我怀疑由于需要更新以确保与较新版本的 Windows 兼容、因此可能已删除实验7。

    如果您需要在 LaunchPad 上使用主机模式、请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/spna243

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph Jacobi、

    非常感谢。 这很有帮助。 我有最后一个请求。 如果可以、是否可以提供 OTG 模式 USB 示例? 如果你没有一个、这一切都是正确的。

    此致、

    Rahul Mhaatre。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我们没有现成可用的 OTG 特定示例、我认为该实验无论出于什么目的都不会真正帮助解决该问题。

    任何其他 USB 示例均可在我们的 TivaWare 软件包 中找到:https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph Jacobi、

    感谢您的所有帮助和友好支持。

    此致、

    Rahul Mhatre。