This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0G3507无法连接到 jlink 仿真器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177065/mspm0l1105-mspm0g3507-could-not-connect-to-the-jlink-emulator

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

尊敬的

    调试 MSPM0G3507的 NVM 时、错误操作在非主0x41C00000地址中写入1K 字节。 MCU 再次上电后、无法连接到 jlink 仿真器。 如何恢复 JLINK SWD 的调试? 循环写入的1K 字节如下所示:闪存等于1024:对于(i = 0;i & LT;闪存 i +)写入[ i ]= i;

任何建议?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您 已将无效数据写入非 MAIN 存储器、并使用错误的 CRC 数据更改 BCR 和 BSL 配置。 恐怕无法采取任何措施来保存芯片。  

    请记住不要将无效数据写入非 MAIN。  

    此致、

    现金 Hao