This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:如何生成 appimage 文件?

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1177071/am2631-how-to-generate-an-appimage-file

器件型号:AM2631

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

添加了 makefile gen 文件并配置了"属性">" bulid">"步骤"、然后输入以下命令:

$(make)-C ${CCS_PROJECT_DIR}-f makefile_CCS_bootimage_gen OUTNAME=${BuildArtifactFileBaseName}profile=${ConfigName}MCU_PLUS_SDK_path=${MCU_PLUS_SDK_PATH}CG_TOOL_ROOT=${CCS_INST_DIR=}CCS_DIE_DE_DE_INSTALL ={CCS_DIE_DE_DE_DE_DEV_DIE_DE_DE_DEV_AD_DEV_PATH

生成一个 appimage、但烧录到 CC 板中在检查闪存存储器程序时仍然不起作用、它确实会写入。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我首先要检查的是客户应用程序代码的内存使用情况。 由于 SBL 将使用 OCRAM 的前256KB (0x70000000 - 0x70040000)和后128KB (0x701E0000 - 0x701FFFFF)、请确保客户应用程序代码未使用这些存储器部分。

    此致、

    Ming