This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:tms570lc4357-EP

Guru**** 2385880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176183/tms570lc4357-ep-tms570lc4357-ep

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDKHALCOGEN

我正在尝试实施 SPI 协议、以便从 外部硬件(插座)简单地读取和写入数据、但我之前不知道如何编码、是否有人能为我提供 TMS570LC43 Hercules 开发套件(TMDX570LC43HDK)的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spoorthi、

    使用 Hercules 器件很容易开发项目。

    这些器件提供了大量现成的示例。

    基本上、您需要2个软件才能开始使用  

    CCS (Code Composer Studio)-这是一种用于构建、调试项目并将其刷写到硬件中的 IDE

    HALCoGen -对于生成项目的驱动程序层很有用

    您可以在  以下链接中下载这些软件工具

    TMS570LS0432数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    下载完成后、观看下面的视频、了解如何创建 LED 闪烁项目

    Hercules 教程:打开 LED - YouTube

    下载完 HALCoGen 后、您可以在 HALCoGen 中找到器件的大量示例(包括 SPI 相关示例)  

    只需浏览 HALCoGen 中的帮助主题即可

    帮助主题后、您将看到该示例

    您可以找到创建项目的相应器件的示例数量、并且有一个创建项目的分步过程、您只需按照这些步骤即可。

    --
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我特别需要 SPI 的代码、因为 halcogen 示例部分中未提供该代码、我已经使用 halcogen 生成了所需的头文件。

    2) 2)我想知道、我能否使用 Mibspi 替代标准 SPI。 halcogen 示例中给出的电路板与外部硬件之间的通信应使用哪一个示例(环回示例或 DMA 示例或触发节拍)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spoorthi、

    我要附加一个 SPI 参考项目、请仔细阅读。

    e2e.ti.com/.../SPI_5F00_MASTER_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    这是一个 SPI 主器件示例、在该项目中、您基本上可以执行两个配置

    一个是 DMA、另一个是回路。 如果我们使用_DMA 禁用、则项目将在轮询模式下工作。

    基本上、这个项目将传输128个半字的数据。  

    所以、使用这个项目、u 可以测试轮询模式和回送模式中的 DMA。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您提供的示例,如何在此代码中配置时钟频率,当我探测到频率为50Hz 的时钟来自 spi2clk 引脚(64扩展连接器 J10)