This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:闪存期间访问器件寄存器时出错

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176372/tms570ls3137-ep-error-accessing-the-device-register-during-flashing

器件型号:TMS570LS3137-EP

 尝试刷写电路板时出现以下错误:

在执行上电复位后、我可以将其刷写、但在30分钟左右的时间内、我在刷写时再次得到上述错误。 它是否指示微控制器的运行状况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rishi、

    您使用的是 TI HDK 还是您自己的电路板? 如果您使用的是 TI HDK、 请检查 LED D12、以查看在 USB 电缆插入 HDK miniUSB 端口后以及在消息弹出后它是否亮起。 D12仅次于 U27 (FTDI 芯片)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我使用的是 HDK。 是的、将 USB 电缆插入 miniUSB 端口后、LED D12亮起。 JTAG 扫描测试也很成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rishi。

    连接 JTAG 后、您是否能够擦除所有闪存扇区?

    加载程序时、是否启用了"自动 ECC 生成"?

    如果取消选中"Verify"、是否会出现相同的 JTAG 问题?