This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:本数据表缺少信息或不正确。

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176521/tm4c123gh6pm-this-data-sheet-is-missing-information-or-is-incorrect

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123TM4C123GH6PGE

这个微控制器数据表的第652页的图10-1和第653页的图10-2 显示了一个名为 GPIOSI 的寄存器、但是没有相关文档对此进行解释。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    对于 所有 TM4C123器件上的 GPIO 模块、所使用的方框图是整体的、但 GPIOSI 寄存器只影响端口 P 和端口 Q、因此在没有端口 P 或 Q 的器件中省略了它

     您可以看到它包含在 TM4C123GH6PGE 的器件数据表中、例如: https://www.ti.com/lit/gpn/tm4c123gh6pge

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Ralph。